主题: LM7.48万-Q1中讨论的其它部件
我正在使用LM7.48万EVM-CD评估板测试LM7.48万驱动程序的功能。 我的设置中插入了跳转:
J5 -> 1-2通过连接到VIN启用
J6 -> 2-3 OVP设置为37.5 V时输入OVP切断
J7 ->启用LED输出指示
J8 -> 2-3输入电压感应直接在输入电源上
使用此设置,当VOUT> VIN时,驱动器关闭MOSFET Q1A并阻止反向电流。 我尝试用评估板中的LM7.4801万QDRRRQ1驱动程序替换LM7.48万DRRRQ1驱动程序。 对于LM7.4801万驱动器,当输出VOUT> VIN时,驱动器不会关闭MOSFET Q1A,并且反向电流不会被阻止。 跳线设置保持不变。
我不明白为什么它不能正常工作。 在数据表中,唯一的区别似乎是:LM7.48万 -Q1采用了使用线性调节和比较器方案的反向电流阻断,而LM7.4801万-Q1则支持基于比较器的方案。
感谢您的支持。
此致。
Federico