This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7.48万EVM-CD:LM7.48万EVM-CD

Guru**** 1178510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1087988/lm74800evm-cd-lm74800evm-cd

部件号:LM7.48万EVM-CD
主题: LM7.48万-Q1中讨论的其它部件

我正在使用LM7.48万EVM-CD评估板测试LM7.48万驱动程序的功能。 我的设置中插入了跳转:

J5 -> 1-2通过连接到VIN启用

J6 -> 2-3 OVP设置为37.5 V时输入OVP切断

J7 ->启用LED输出指示

J8 -> 2-3输入电压感应直接在输入电源上

使用此设置,当VOUT> VIN时,驱动器关闭MOSFET Q1A并阻止反向电流。  我尝试用评估板中的LM7.4801万QDRRRQ1驱动程序替换LM7.48万DRRRQ1驱动程序。  对于LM7.4801万驱动器,当输出VOUT> VIN时,驱动器不会关闭MOSFET Q1A,并且反向电流不会被阻止。  跳线设置保持不变。  

我不明白为什么它不能正常工作。 在数据表中,唯一的区别似乎是:LM7.48万 -Q1采用了使用线性调节和比较器方案的反向电流阻断,而LM7.4801万-Q1则支持基于比较器的方案。

感谢您的支持。

此致。

Federico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Federico,

    是的,LM7.4801万-Q1和LM7.49万-Q1之间的唯一区别是 LM7.4801万-Q1仅具有比较器的反向电流栅极关闭功能,而LM7.48万-Q1具有线性栅极调节+比较器的方案。

    对于 LM7.4801万-Q1关闭栅极,输出电压和输入电压之间的电压差应 大于 V (AC_REV),即4.5mV。

    请问您是如何测试条件以强制Vout > Vin的吗? 如果输入电源刚刚拔下/移除而Vin未放电,则 可能有少量从Vout到Vin的电流,这种电流足够小(导致 输出端的压降小于4.5mV),为输入电流充电,LM7.4801万-Q1未检测到。 您是否可以尝试用电阻负载放电输入电压并再次检查?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Praveen:

    感谢您的回答。

    我连接了评估板,如下图所示:

    在这种情况下,LM7.48万-Q1驱动器将关闭MOSFET Q1A并阻断反向电流。

    在与LM7.4801万-Q1驱动器相同的配置中,Q1A MOSFET在全导电状态下保持打开。

    V (AC_REV)>>4.5mV,并且评估板的输入电源从不断开。 我还尝试将一 个100kΩ Ω 电阻器与12V电源并联连接,但它没有改变,MOSFET Q1A始终打开。

    感谢您的支持。

    此致。

    Federico  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Federico,

    当LM7.48万EVM-CD的输出端为13.3V (14V二极管压降),输入端为12V时 ,LM7.4801万-Q1器件应肯定 会关闭栅极。 我能想到的唯一可能的原因是IC损坏/焊接不当。 您是否尝试过使用  新型LM7.4801万-Q1 IC进行焊接和测试。 除了用LM7.4801万-Q1替换LM7.48万-Q1之外,您是否对EVM进行了其它更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Praveen:  

    我尝试更换LM7.4801万-Q1驱动程序。  我更彻底地调查了功能的多样性:  

    1. 如果我在输出电压= 12V的情况下打开电源V1,然后在输出电压= 14V的情况下打开电源V2,则LM7.4801万-Q1关闭MOSFET Q1A (理想二极管)
    2. 如果从第1点所述的条件升高V2 = 15V的电压,LM7.4801万-Q1将打开MOSFET Q1A,并且所有电源均由V2供电,
    3. 如果从第2点I所述的条件降低电压V2 = 12V,LM7.4801万-Q1驱动器不会关闭MOSFET Q1A,而是保持传导。
    4. 如果在第3点所述的情况下关闭电源V2,评估板将由V1供电,MOSFET Q1A 将在传导过程中保持接通。

    如果我使用LM7.48万-Q1驱动器执行相同的序列,它将作为二极管工作,即当我处于状态3时,V1 = 14V,V2 = 15V, 并且我降低V2 = 12V的电压时,LM7.48万-Q1驱动器将关闭Q1A MOSFET。 这是LM7.48万和LM7.4801万之间的巨大差异。  

    两个驱动器之间的这种操作差异是否正确?

    谢谢你。

    此致。

    Federico  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Federico,

    感谢您提供更多信息。 您能否 再次验证点1。 当V1=12V和V2=14V时,LM7.4801万-Q1将打开MOSFET Q1A。

    根据您对的描述,我了解到最初当V1 = 12V,V2 = 15V时,LM7.4801万-Q1已打开Q1A,但当V2从15V降至12V时,LM7.4801万-Q1不会关闭Q1A。  我的理解是否正确?  在这种情况下,V1=V2 = 12V,LM7.4801万-Q1将不会关闭Q1A。是否尝试过将V2电压从15V降至11V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Praveen:  

    LM7.4801万-Q1驱动器的操作取决于电源V1和V2的接通和调节顺序。

    • 测试1:打开V2 = 12V,然后打开V1 = 14V -> LM7.4801万-Q1关闭Q1A MOSFET (好的,它类似于二极管)
    • 测试2: 打开V1 = 12V,然后打开V2 = 14V -> LM7.4801万-Q1打开Q1A MOSFET (好的,它类似于二极管)
    • 测试3: 打开V1 = 12V,然后打开V2 = 14V -> LM7.4801万-Q1打开Q1A MOSFET,  然后,如果我降低V2 = 14V的电压并将其调至V2 = 10V或V2 = 8V ,LM7.4801万-Q1驱动器将不再关闭Q1A MOSFET,而LM7.48万-Q1驱动器将其正确关闭,就像二极管一样。 如果在这种情况下我关闭了电源V2,LM7.4801万-Q1驱动器将通过电源V1保持供电,MOSFET Q1A的栅极始终处于高位,并保持MOSFET Q1A打开。  

    根据您对的描述,我了解到最初当V1 = 12V,V2 = 15V时,LM7.4801万-Q1已打开Q1A,但当V2从15V降至12V时,LM7.4801万-Q1不会关闭Q1A。  我的理解是否正确?  在这种情况下,V1=V2 = 12V,LM7.4801万-Q1将不会关闭Q1A。是否尝试过将V2电压从15V降至11V? -> 是的,你知道了Praveen的正确答案。  是的,我尝试将V2的电压降至零伏,但LM7.4801万-Q1驱动器从未关闭MOAFET Q1A。 这是异常现象,而在这种情况下,LM7.48万-Q1驱动程序工作正常。

    非常感谢Praveen的支持。

    此致。

    Federico  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Federico,

    我清楚地了解这个问题。 请将我的解释填写在下面,

    LM7.48万-Q1具有线性栅控技术。 使用此控制技术,随着 负载电流的降低,栅极电压会降低(以增加MOSFET电阻),从而将FET源-漏电之间的电压保持在V (AC_REG)。 这样,当负载电流降低并尝试-ve时,门完全关闭,允许0A反向电流。  

    另一方面 ,LM7.4801万-Q1仅具有基于比较器的反向电流阻塞,无论负载电流如何,门电压始终较高(只要负载电流为+ve)。 这意味着控制器需要一些反向电流(=V (AC_REV)/RDS (ON))才能检测和关闭FET。 在 您看到意外行为的测试案例中,发生的是低于可检测阈值的反向电流流动,并将V2 (来自VOUT)充电至等于VOUT的值。 换言之,反向电流能够在LM7.4801万-Q1检测反向电流的情况下将V2充电至VOUT电压。 我们可以通过 以下方法之一使LM7.4801万-Q1检测反向电流并关闭:

    1. 增加输入电容。
      1. 输入电流上限越高,输出电流所需的电流就越多,可将其充电至VOUT电平,这有助于检测反向。
    2. 使用具有较高RDS (接通)的FET。
      1. 这将有助于增加给定反向电流的FET上的电压,并导致控制器提前检测和关闭FET。
    3. 以较高的转换速率关闭/缓降V2。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Praveen:  

    感谢您的解释。  我增加了输入容量并执行了以下测试:  

    打开V1 = 12V,然后打开V2 = 14V -> LM7.4801万-Q1打开Q1A MOSFET ->然后我快速降低电压(类似一步)

    V2 = 04V LM7.4801万-Q1驱动器不会关闭Q1A MOSFET,反向电流为50mA。  

    在此配置中,V1 = 12V,V2甚至降至零伏,LM7.4801万-Q1驱动器永远不会关闭Q1A MOSFET。 这意味着它 不能作为理想的二极管工作。 是否确定这不是芯片错误?

    谢谢你。

    此致。

    Federico  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Federico,

    当V2电源从14V降至4V时,LM7.4801万-Q1输入处测得的电压是多少?

    ** 如果电源不允许反向电流流入LM7.4801万-Q1输入处的电压可能与电源(V2)上设置的电压不同。

    您能否与捕获的以下信号共享波形- LM7.4801万-Q1输入处的电压,LM7.4801万-Q1输出,DGate,VCAP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Praveen:  

    测试1:打开V2 = 12V,然后打开V1 = 14V -> LM7.4801万-Q1关闭Q1A MOSFET

    测试2:打开V2 = 14V,然后打开V1 = 12V -> LM7.4801万-Q1打开Q1A MOSFET ->然后快速降低(如步骤) V2 = 04V LM7.4801万-Q1 驱动器不关闭Q1A MOSFET:

    我在应用板上焊接了LM7.48万-Q1芯片,并执行了测试-2 (在我的应用中,欠压阈值为20V,因此我提高了V1和V2的电压)。

    打开V2 = 24V,然后打开V1 = 22V -> LM7.48万 -Q1打开由DGATE (理想二极管)驱动的MOSFET ->然后我快速降低(类似步骤) V2 = 14V电压 LM7.48万 -Q1通过 阻止反向电流关闭MOSFET  

    一个序列,其中V1 = 22V常量,V1 = 24V -> V2 = 14V -> V2 = 24V ...

    LM7.48万-Q1驱动程序工作正常。

    我在在线目录中找不到此部件号, 您能给我5个部件号来测试我的应用程序吗?  

    谢谢你。

    此致。

    Federico  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Federico,

    从LM7.48万-Q1和LM7.4801万-Q1测试2的测试结果中,您可以清楚地看到,如果是LM7.4801万-Q1,V2将被充电至输出电压,因为V2将降至输出电压以下。 这与我的上述解释一致-从输出到V2的反向电流不够高,在V2充电之前LM7.4801万-Q1无法检测到=输出电压。 此外,V2上的电源没有漏电。

    很遗憾,  如果在TI.com上没有LM7.48万-Q1样本 ,我将无法为您提供帮助。 您是否有TI现场团队为您提供支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Praveen:

    解释很清楚。  LM7.4801万-Q1驱动器关闭Q1A MOSFET需要多少mA的反向电流?  

    我已测量到50mA的反向电流,但驱动器仍未检测到它处于反向偏置状态。

    我知道它是如何工作的,但这有点奇怪,因为在正常操作中没有真正的二极管允许大于50mA的反向电流, 我认为这个驱动器更准确。  

    谢谢你。

    此致。

    Federico  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Federico,

    LM7.4801万-Q1要求C-A引脚之间的电压差大于V (AC_REV) ,以检测反向电流并关闭FET。

    因此,所需的混响电流量 =V (AC_REV)/RDS (ON)

    考虑 到RDS (接通)为 3毫秒的FET,所需的反向电流为= 4.5mV/3毫秒= 1.5A。  

    有关此主题的更多信息,请参阅 理想二极管基础 应用手册中的' 6.1 线性调节控制与滞后开/关控制'一节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Praveen  

    好的,感谢您的支持。

    此致。

    Federico