This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7.4502万:MOSFET选择指南

Guru**** 2394295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1089683/lm74502-mosfet-selection-guide

部件号:LM7.4502万

大家好,

LM7.4502万在客户应用中与背对背连接的N沟道MOSFET配合使用,而我的客户发现LM7.4502万不能使用较低的Ciss MOSFET输出栅极驱动信号,而LM6.4502万可以使用较高的Ciss MOSFET。 可能的根案例是什么? LM7.4502万是否有MOSFET选择指南?  

此致,

Charles

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Charles:

    您能否查看并告知我们客户正在使用的FET部件号,以及观察到的是哪种低输出栅极驱动? 我们将尝试显示具有类似Ciss FET的EVM,以确定这是否是低输出栅极驱动的原因。 如果可能,请告知我们客户验证LM7.4502万时所使用的测试设置详细信息。

    谢谢,致以诚挚的问候

    Divyanshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Divyanshu,

    由于客户的示意图是保密的,可以公开分享,让我在离线状态下与您分享更多详细信息。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Charles:

    感谢您共享信息。 由于我们将通过电子邮件进行通信,因此请在此处关闭线程。

    谢谢,此致

    Divyanshu