This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3880:推荐EN引脚设置

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1089586/lm3880-recommended-en-pin-setting

部件号:LM3880

您好,

我目前正在使用LM3880对pHEMT放大器的栅极和漏极偏压进行功率定序。 根据我在数据表中看到的内容,EN引脚将启用芯片(如果它连接到GND),并在引脚浮动时禁用芯片。 这是否正确? 下面的屏幕截图显示了所提供的其中一种TI参考设计(https://www.ti.com/tool/TIDA-0.1416万)的部分示意图,因此我相信配置不会涉及任何问题,只需添加/移除J12上的跳线即可打开和关闭系统。 我对吗?

非常感谢。

此致,

帕斯夸尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您翻转EN的极性。它的极性很高,可以转,而低,可以转掉。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yihe:

    感谢您的回复。 难道不是相反的吗? “低EN”将打开,“高EN”将关闭设备。

    此致,

    帕斯夸尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    否,数据表清楚地说明了这一点。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yihe:

    抱歉,我感到困惑。 感谢您的支持。

    此致,

    帕斯夸尔