This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.2801万:低输出电流电感器选择

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1089834/tps62801-low-output-current-inductor-selection

部件号:TPS6.2801万
主题中讨论的其他部件: TPS6.2802万TPS6.2807万

大家好,

客户正在使用TPS6.2801万 -> 1V/15mA,TPS6.2802万 -> 1.8V/15mA,输入为锂电池,3V ~ 4.4V。 由于它们的电流输出非常小,因此如果可以使用小型饱和电流电感器,它们就会漂移。 您能否帮助评论一下他们可以使用哪种电流电感器? 您还能显示计算材料或流程吗? 谢谢!

谢谢,此致,

意愿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    由于此器件将在具有 15mA负载的PFM下工作,并且PFM中高侧FET的最小'接通时间', 因此峰值电流电感器电流可能 会更高。  最好在启动过程中检查峰值电感器电流,以及在设备的PSPICE瞬态模型中检查外部无源器件的稳态PFM。 饱和电流可以根据峰值电感器电流进行设置。 但是,如果选择了较低的饱和电流电感器,并且输出短路,则有可能损坏器件的内部FET。

    TPS6.2807万是否也适用于客户? 这是0.6A版本,但需要1uH电感器,也需要以较低频率切换。

    此致,

    瓦伦