This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:驱动130A电流的设计帮助

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7480-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1089967/lm7480-q1-design-help-to-drive-130a-current

部件号:LM7480-Q1
主题中讨论的其他部件: LM7.4722万-Q1LM7.472万-Q1

各位专家,您好!

你好。 CX使用LM7480-Q1 并请求帮助选择合适的MOSFET以获得130A输出电流。

我们可以知道 这个应用需要多少个MOSFET吗?  

谢谢你。

此致,
Archie A.(Archie A.

e2e.ti.com/.../lm7480-q1-parallel-mosfets

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Archie:

    对于高电流应用,您可以考虑使用LM7.472万-Q1或LM7.4722万-Q1。 与LM7480-Q1相比,这些器件具有更高的栅极驱动强度。 关于MOSFET选择,以下是您需要考虑的三个重要参数:

    1. VDS 等级
    2. VGS等级和
    3.  RDS (接通)   

    并行要求的FET数量取决于最大负载电流,稳定状态下FET之间可接受的压降,稳定状态下FET中的功率损耗,FET的最大接点温度(通常建议小于100C)。

    有关FET选择的详细说明,请参阅数据表应用部分。