This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156:关于电流极限阈值符号

Guru**** 2763585 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1089415/lm5156-about-current-limit-threshold-symbols

部件号:LM5156

大家好,

电流限制阈值的符号在8.5 一节"电气特性"中列为VCLTH,但在9.2 一节的方框图中列为VCSTH。
VCLTH和VCSTH的值是否相同?

此致。
柳时敏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    感谢您与我们联系。 这两个值是相同的:此设备的电流限制(或电流感应)阈值为100mV。 我希望这有所帮助,如果您需要进一步帮助,请告诉我。  

    此致,
    EM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的回复。
    我理解。

    此致。
    柳时敏