This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM6.361万-Q1:选择外部组件值

Guru**** 675520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1086827/lm63610-q1-selecting-external-component-values

部件号:LM6.361万-Q1

您好,

我目前的设计使用数据表中的"表9-1 A输出电流的典型组件值",这些值与我们的应用最接近(f.SW = 2100 kHz,V.out = 5 V,L = 4.7 uh,C.out = 2 x 10 UF nom)。

使用这些部件值,电路在我们的应用中似乎工作正常。

由于对降压转换器设计不是很熟悉,我将通过“9.2 Tm2详细设计程序”来更好地了解组件选择。

我们的设计参数与表9-2中列出的参数几乎相同,但我们的标称输入电压为13.5 V (而不是12 V),输出电流范围预计约为30 mA至360 mA,额定电流为150 mA (不是0 A到1 A)。

我的第一个问题与数据表部分9.2 有关。2.3 电感器选择。

突出显示的文本对我来说有点令人困惑。 因此,在求解L时,我应该使用360 mA (我的最大负载电流)还是1.0 A (最大设备电流)?

请注意,TI LM636x5_calculator_revA5.xlsx在求解L时使用最大器件电流,但我不确定根据数据表,我的360 mA是否被视为“更小的最大负载...”。

由于方程式中的L值可能会因V.In和I.Out最大值而有很大差异,因此L应根据我的标称值(13.5 V和150 mA)计算 假设调节器在整个6至36 V输入和30 mA至360 mA输出电流范围内的操作仍可接受?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    是的,您选择的组件正确。

    此外,当您从下拉菜单中选择LM6.3615万时,您提到的电子表格工具对此设备有效。

    电感器值是根据稳压器的全额定电流选择的;在这种情况下为1A。  此外,请确保

    电感器电流额定值接近器件的电流限制额定值;在这种情况下约为2A至3A。

    如果5V输出意外短路,则这是最佳做法,全电流限值将流经电感器,而我们不会

    希望在该类型的故障条件下损坏或饱和。

    您的负载电流范围比设备的全额负载额定值小。  您可能会从中找到一个更便宜的解决方案  

    额定负载为0.5A或0.6A的设备。  您也可以选择电流容量较小的电感器(如果有)

     使用较低的电流调节器。  这样可以节省PCB上的空间并降低成本。

    但是,LM6.361万将在您的负载范围内正常工作。

    如果您的最大输入电压比额定输入电压大得多,则您可能希望使用中间设备

    输入电压的值,用于调整电感器的大小。  否则,使用额定输入电压是正常的。

    请注意,此设备可以设置为“自动”模式或“FPWM”模式。  在自动模式下,切换频率将降低至

    降低负载电流以保持高效率。  在您的负载范围内,设备可能会将大部分时间用在PFM中

    模式。  这是正常的,但请注意,在轻负载下,您将看不到整个2.1MHz切换频率。  电子表格

    工具可用于估计频率与负载。

    如果您的应用需要所有负载电流的固定频率,则可以使用FPWM模式。  然而,这将是非常重要的  

    谢谢

    降低轻负载电流的效率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Frank,只需简单地说一下,感谢您提供的信息,并要求您暂时不要关闭此主题。 我希望能再问您一些问题,但我一直很忙。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony,您好!  

    没问题,我们将保持线程畅通,并在您准备好后等待进一步的问题。  

    此致,  

    Denislav