您好,
我目前的设计使用数据表中的"表9-1 A输出电流的典型组件值",这些值与我们的应用最接近(f.SW = 2100 kHz,V.out = 5 V,L = 4.7 uh,C.out = 2 x 10 UF nom)。
使用这些部件值,电路在我们的应用中似乎工作正常。
由于对降压转换器设计不是很熟悉,我将通过“9.2 2详细设计程序”来更好地了解组件选择。
我们的设计参数与表9-2中列出的参数几乎相同,但我们的标称输入电压为13.5 V (而不是12 V),输出电流范围预计约为30 mA至360 mA,额定电流为150 mA (不是0 A到1 A)。
我的第一个问题与数据表部分9.2 有关。2.3 电感器选择。
突出显示的文本对我来说有点令人困惑。 因此,在求解L时,我应该使用360 mA (我的最大负载电流)还是1.0 A (最大设备电流)?
请注意,TI LM636x5_calculator_revA5.xlsx在求解L时使用最大器件电流,但我不确定根据数据表,我的360 mA是否被视为“更小的最大负载...”。
由于方程式中的L值可能会因V.In和I.Out最大值而有很大差异,因此L应根据我的标称值(13.5 V和150 mA)计算 假设调节器在整个6至36 V输入和30 mA至360 mA输出电流范围内的操作仍可接受?
谢谢你