This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.4179万:USB无损提取问题

Guru**** 2826835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1089637/bq24179-usb-muxing-issue

部件号:BQ2.4179万
主题中讨论的其他部件:BQ2.5898万

你(们)好

我正在使用bq2.4179万。  如何处理与系统的USB连接。  我们有一个处理器需要从远程计算机主机获取数据。  同样的远程计算机也需要为我们的电池充电。 在 系统通电时,如何处理 共享相同USB总线的充电器和处理器。 在我们以前的设计中,我们使用bq2.5898万器件并使用SEL线来控制mux。  在新的bg2.4179万中 ,我们没有此PIN。  感谢您提供任何帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mahmoud:

    BQ2.4179万仅在开机后的前2秒内访问D+/D-线路。  然后它们会达到高阻抗。  您可以使用BQ2.4179万的/PG线指示开机完成的时间。  

    此致,

    Jeff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常 感谢。  只有一个问题。  我担心远程计算机在  bq 2.4179万 完成时会放弃链路,并产生高阻抗,主处理器开始通信。 (我不是一名优秀的USB工程师)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mahmoud:

    您可以在REG0x11b6中禁用D+/D-检测。  如果WD未禁用且过期,则该位和其他位将重置为默认值。

    此致,

    Jeff