This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A47:TPS7A4700 +34V至+33V稳压器?

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1089506/tps7a47-tps7a4700-34v-to-33v-regulation

部件号:TPS7A47

我的设计中有一个TPS7A4701RGW,我想为它提供+33.9V电源,并使其将输出电压调节到32.9V。 我已计算出所需的电阻器,如 R1 = 36K和R2 = 1.6K,并实施了此设计。 但我得到的输出电压= 33.52V? 如果需要,我可以稍微更改一下输入电源! 我需要Vout至少为32V!  

有没有人能帮我解决这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shmuel,您好!

    是否可以共享LDO原理图? 这有助于我进行故障排除。

    您选择的电阻器尺寸良好。 电阻器的容差是多少? 1 % ?

    此应用程序的负载电流是多少? 您是否在室温下测量VOUT?  

    据我所能判断,此设备可以支持此配置。 但是请注意,对于这样的高VOUT,该器件的1 % 输出精度规格(25C TJ时)将变得更宽(1 % 为32.9V = 329mV),并且反馈电阻器会产生额外的错误,这可能会变得更大。  

    此致,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Nick:

    非常感谢您的快速响应。 请参阅下面的示意图:-

    是的,我们正在使用1 % 电阻器!  

    当前最大负载电流为15mA!  

    是的,我在室温下测试!

    感谢您指出1 % 输出准确度,32.9 + 0.329 = 33.229V。 您是否认为剩余 的0.291V错误可能来自“反馈电阻器的其它错误”?

    我们可以处理的Vout = 33.52V,我只需确保这不是设计中的故障,并且我们可以依赖 TPS7A4701RGW为客户提供这样的配置!

    只要保持输出电压>32V,我们就可以更改输入电源和输出电压! 您是否建议使用不同的配置?

    此致

    Shmuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Schmuel:

    您的原理图看起来不错。  

    对于1 % 电阻器,最坏的错误是当顶部电阻器为1 % 高电阻,底部电阻器为1 % 低电阻(1.01 / 0.99 ~ 2 % 错误)时,这可能是您的大多数错误的来源。 尝试使用0.5 % 或0.1 % 电阻器,电阻器的错误应该少得多。 设备本身的精度规格将保证您的VOUT将高于32V,只要其他错误源不占总误差的主要位置。  

    此致,

    尼克