This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A92:TPS7A9201DSKR

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1089646/tps7a92-tps7a9201dskr

部件号:TPS7A92

您好,

我正在寻找 TPS7A9201DSKR的替代产品,该稳压器具有与 TPS7A9201DSKR类似的可调节输出。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿Roman,

    TPS7A9001DSKR (500mA)和 TPS7A9101DSKR (1A)是TPS7A9201DSKR的P2P连接,但电流限制较低。

    一些其他2A可调输出设备是 TPS7A8300ARGRR 和 TPS7A5201RPSR

    我希望这能有所帮助!

    谢谢!

    -Jimmy