This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.4332万:PowerPAD

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1090296/tps54332-powerpad

部件号:TPS5.4332万
主题: TPS5.4232万中讨论的其它部件

各位专家,您好!

我们的客户正在研究TPS5.4232万,其中提到了一种引脚到引脚的替代方案是TPS5.4332万。
 他比较了两个芯片后,说它们根本不兼容。

但 TPS5.4332万的数据表中规定,额外的电源板必须连接到GND。 不幸的是 ,他不能进行任何设计更改或发布新的PCB。

由于电源板通常只能帮助功耗,因此他想检查如果额外的电源板保持常闭状态会有什么影响。
请告诉我们影响,或者如果不连接PowerPAD也可以。 谢谢你。

此致,
杰拉尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Gerald

    电源垫用于散热,散热与散热性能有关。 由于这两个部件的RDSon是相同的,因此在相同的设置下,散热性能彼此相似。 如果TPS5.4232万的热性能可以满足要求,那么如果热垫保持在NC状态,TPS5.4332万的热性能就不会出现问题。

    巴西

    Ruby