This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2.6001万:工作台设计不能在仿真中工作

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1089788/lm26001-webench-design-doesn-t-work-in-simulation

部件号:LM2.6001万
在“线程: LM5117”中讨论的其他部件

您好,

我在模拟降压转换器LM2.6001万时遇到了问题。  我几乎完全使用了工作台提供的值,电路的行为不 符合预期。 我将提供一些图像和模拟文件。  e2e.ti.com/.../lm2.6001万.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起,SIM图片不好,我尝试将VBIAS连接到GND以获取内部电源,但没有帮助。

    新架构:

    SIM卡:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michal:

    请在模拟中继续使用VBIAS至GND,这不会影响电路操作。  

    B R
    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy,您好!

    感谢您的回答,但问题是根据Webench的说法,此设计应在负载上提供3V电压,而这不是仿真所显示的,而且您可以看到通过负载的电流非常不稳定, 我将LM5117用于类似目的,电流相当稳定,但lm5117目前没有库存。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael:

    请在 PSPICE电路中设置ESR=160mohm的输出电容470uF,然后检查输出是否稳定

    B R
    Andy