This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.434万:是否可以用TPS5.4331万D替换?

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1089270/tps54340-can-it-be-replaced-with-tps54331d

部件号:TPS5.434万
主题中讨论的其他部件:TPS5.436万TPS5.454万TPS5.456万TPS5.4331万LMR1.403万

由于部件短缺, 我需要更换 现有PBC上的TPS5.434万。 过去,我用   TPS5.454万,40V@5A替换了TPS5.434万,40V@3A,  TPS5.436万,60V@3A 和Cadillac  TPS5.456万,60V@5A。 但它们越来越难找到。 我发现 TPS5.4331万D与这些名称相似,唯一不同的是引脚4。 在TPS5.434万上,它是带有电阻器的RT/CLK。 TPS5.4331万D使用SS,慢速启动(带盖)。   

它是否与(近)插入式替换件兼容? 如果我把它放下,会发生什么情况? 如果我用带几个nF的盖子替换电阻器?

还有其他建议吗?

Jim C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim:

    TPS5.434万插座中的28V器件是否正常?

    应将RT电阻更改为电容器。

    请使用Webench设计TPS5.4331万应用电路并相应地修改TPS5.434万外部组件。

    B R
    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。 很遗憾,在降额后,我需要一个30V部件。感谢您的回答。 您是否知道另一个非常相似的零件,因此我不必更换PCB?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim:

    LMR1.403万可以在不更换PCB的情况下取代TPS5.434万,只需更换COMP引脚和RT引脚组件

    B R

    Andy