This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.4292万I:BQ2429

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1089459/bq24292i-bq2429

部件号:BQ2.4292万I

大家好,

           我正在尝试在我的项目中配置IC BQ2.4292万I。 我能够与IC和读写寄存器通信。 但是,在写入寄存器后,我看到这些值再次恢复为默认状态。 我尝试在数据表中查看,其中提到了2种操作模式。 默认模式和主机模式。 因此,当我写入寄存器时,它会进入主机模式,但有时会再次返回到默认模式。 我尝试禁用看门狗计时器,以便保存设置。 禁用看门狗计时器后保存设置,但充电变为禁用状态。 如何解决此问题? 我希望我的设置保持与我设置的一样,同时为设备电池充电。  

我们将感谢您的帮助。

谢谢,此致,

Snehal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Snehal,

    我正在研究这一问题,您预计在本周结束时会收到回复。

    谢谢!

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Snehal,

     您是否断开了输入或电池电源? 始终需要 VBAT > VBAT_UVLOZ或VBUS > VBUS_UVLOZ,否则寄存器将重置为默认值。 请参阅数据表中的8.3 .1.1 加电重置(POR)。

    谢谢!

    尼克