This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5163-Q1:减小电感器值和大小

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1090246/lm5163-q1-reducing-the-inductor-value-and-size

部件号:LM5163-Q1

团队,您能否建议电感器的计算方式,以帮助我的客户最小化以下操作点的电感器值和大小:

VIN 30-60,输出电压12V输出电流.1-0.05A

Olivier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Olivier:  

    通常会计算电感器,使脉动电流约为输出负载电流的40 % (器件的满载能力)。  

    如果他们想要最小化电感器尺寸,我建议使用更高的切换频率,并可能设计电感器中的50 % 波纹。 他们可以在此处参阅基于Excel的快速入门计算器:

    https://www.ti.com/tool/LM5163-LM5164DESIGN-CALC</s>5164

    谢谢,  
    Denislav