This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.7611万:15V操作

Guru**** 1826200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1090328/ucc27611-15v-operation

部件号:UCC2.7611万

 VDD = 15V而不是VDD = 12V操作是否有任何DS规格?  

非常感谢,  

詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,James:

    感谢您联系我们!

    我们的VDD所有规格均列在测试条件列中,或在电气特性表顶部(如果适用)列出。 对于UCC2.7611万,除非另有说明,否则VDD = 12V。

    谢谢!

    Kevin