This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5852S:栅极驱动器始终提供去饱和信号

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1090430/iso5852s-gate-driver-always-gives-desaturation-signal

部件号:ISO5852S

您好,

我们的逆变器具有以下栅极驱动器电路。  

最近我们更换了逆变器中的IGBT。 现在,我们将在所有六个驱动器中获得故障输出。  

已尝试的故障排除步骤。  

  1. 已验证IGBT状态。 (收集器和发射器端子之间无短路。 电阻器测量值显示OL,所有六个开关中的二极管电压显示为0.366V。  
  2. 已删除所有驱动程序。 每次迭代连接一个驱动程序。 每次迭代检查任何一个交换机时,都会得到故障输出。 去饱和引脚和GND2之间的电压为160mV。 我们在所有驱动器中获得的电压大致相同。  
  3. 已卸下 并重新焊接所有六个驱动器。  

驱动器故障输出始终保持低电平,所有六个驱动器的脉冲输出均提供-5V电压。  

能否建议故障排除步骤来解决此问题?  

谢谢,此致,

Rajasekaran。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    我将回复电子邮件线程。 我要结束这条线。  

    最佳

    迪米特里