This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2854B:UC2854B电流错误放大器

Guru**** 2514375 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2854B, UCC3818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1089951/uc2854b-uc2854b-current-error-amplifier

部件号:UC2854B
主题中讨论的其他部件: UCC3818UCC2.807万

电流误差信号放大器

这种误差信号放大器配置通常具有一个从反向输入到公共的电阻器,以及一个从乘法器输出到负电流感应电压的电阻器。 负电流感应电压来自电流感应电阻器或电流互感器电路,如DN-39E (slua172)图3所示。

是否可以将倍频电阻器连接到公共端,并将反相输入连接到正电流感应信号,而不是这种配置?

该数据表显示,它具有-0.3V至5.0V的CMRR共模抑制范围。 这是否指放大器输入? 如果是,是否不能应用该范围内的正电流感应信号?

由于它不是跨导放大器,并且具有1.5 至3.5A的短路电流,因此似乎无法通过外部放大器绕过此放大器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    关于您的第一个问题,请查看本文档中的图9 (P11): https://www.ti.com/lit/pdf/slua144。 这是您要查找的配置吗?

    在你关于CMRR的问题上,我确实不确定此参数是否列为 CMRR。 我的解释是,这是可应用于输入,Mout和ISENSE的信号的限制。 因此,任何引脚都不应低于-0.3V或高于5V。  如果这本身对您的设计造成了问题, 我需要深入了解一下,以确切了解为什么这是如此规范。

    在您的最后一个问题上,我相信您指的是电压放大器(ISC典型值= 1.5mA,最大值= 3.5mA)。  如果您想要整合外部EA, 唯一的适应方法 是将UC2854B的电流连接到x1电流(其中Rin = RFB),然后从外部EA馈送Rin。  保留VAO,但将RFB发送至VSENSE除外。 Vao正在向乘法器馈送,因此尝试绕过它会导致问题。

    除此之外,您可能会被此控制器所束缚,无法使用较旧的设计或满足其他要求,但如果您正在进行新设计,我建议您查看我们的一些最新PFC控制器: https://www.ti.com/power-management/acdc-isolated-dcdc-switching-regulators/power-factor-correction-pfc-controllers/overview.html

    我希望这能回答您的问题。

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ray,

    非常感谢您的回答。

    是的,slua144图9是我要查找的配置。 很抱歉我错过了这个。 自从我读到这一信息以来,已经有几年了。

    您对-0.3V至5V输入范围的解释完全有意义。 当前放大器表中的数据表将其称为CMRR,但我不会担心语义。

    通过连接引脚3和4将UC2854B电流放大器配置为单位增益放大器是一个完美而显而易见的解决方案。 我应该想到这一点,因为我很久以前就在其他地方做过这种把戏了。

    感谢您对其他控制器的建议。 几年前,我为升压转换器编写了状态空间方程式。 我还写了平均电流模式控制器的方程式,它是关于斜率和开关频率电感器电流斜率功能,它出现在电流误差放大器的输出上。 我仔细研读了这个方程式并将它与升压转换器方程式结合起来。 我把这些方程式整合到Mathcad文件中。 因为这是当前模式控制的后缘版本,所以我对它最满意。 我使用前缘调制UCC3818使用相同的方程进行了设计,反馈回路稳定。 如果我不得不再次使用,我应该为前沿版本派生方程式。 前沿调制引入了一个相位延迟指数术语,可导致相位在较高频率下大幅下降,但在这种情况下,必须在较高频率下发生。

    我喜欢UC2854B和UCC3818的是,IMO<=2*IAC限制的倍增器输出,在低于最小输入电压的情况下工作时,它可以提供非常好的电流回折,同时保持功率因数校正。 我有一个PFC在15V交流下工作,同时仍保持输出调节。 因此,我已拒绝使用其他制造商的PFC控制器。

    我最后做的设计是使用UCC2.807万。 由于分步乘数方案和没有IMO <=2*IAC限额,我曾在以前的设计中抵制使用它,但后来对这一决定感到遗憾。 我研究了分步乘法器的数学方法,这样我就可以用UCC2.807万来设计我的最后一个设计,并真正欣赏它的许多特性。 它让我觉得它没有倍增器限制,我不得不添加欠压抑制电路。 这种设计是一种无桥的图腾柱设计,它与我当前的传感方案非常配合。

    我决定在该设计上使用UCC2.807万,这是另一个拓扑的另一个无桥PFC。 我只是想弄清楚是采用单级还是交错式设计(设计为7.1kW)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我忘记单击"这解决了我的问题"。 你已经完全回答了我的问题。 非常感谢。