This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ3.5003万:最小值

Guru**** 2522530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1090589/lmz35003-minimun-cout

部件号:LMZ3.5003万

大家好,

LMZ3.5003万的输出电容器的最小容量是多少?

有一个说明,它是47uFx2陶瓷电容器,但如果它是10.5V输出,

直流偏压的容量降低幅度很大,我不知道应该使用多少。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    数据表建议的输出电容至少为100uF,或2 x 47uF或4 x 22uF,因此这是一个良好的起点。  

    EVM上的输出电容器(电容器,陶瓷,25 V,10 % ,X7R, 22 µF μ A,1210,GRM32ER71E226KE15L)在对其施加5V直流电时,其降额似乎约为20 %。 在稳定状态下工作时,这会产生约70uF的有效输出电容,在您所需的条件下工作时,请确保选择至少会产生此值的输出电容器。  

    此致,

    Harrison Overturf