This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR1.403万-Q1:[LMR1.403万-Q1]要求审核结构图和建筑危险

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1090499/lmr14030-q1-lmr14030-q1-request-for-review-of-block-diagram-and-construction-hazards

部件号:LMR1.403万-Q1
主题中讨论的其他部件: LMR1.405万

大家好,TI支持团队

我正在尝试将USB CAHRGER配置为以下数据块。

以前,两个LMR1.403万-Q1产品用作USB充电器IC的输入,但为了减少到一个,块配置如下。

上述块中是否有任何问题?

例如,端口1中发生的问题(对地短路或对BAT短路)是否会对端口2产生任何影响?

分别使用SDP和CDP是否有任何问题?

由于端口1和端口2中发生的问题,是否存在影响LMR1.403万-Q1的任何可能性?

如果可能,请查看上面的结构图中可能存在的问题。

谢谢。

此致,

MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MJ:您好!

    除了SCP和CDP,我在该应用程序中没有发现问题。  

    如果端口1 +端口2电流在短条件下不超过LMR1.405万 OCP阈值,则不会有问题。对于Shrot to BAT,如果LMR1.405万的输出对电池短路,则可以,但我不知道USB接口会发生什么,  最好咨询电源接口团队以及有关SCP和CDP的问题

    谢谢