This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:带有BQ34z100-G1和BQ7.6952万的BQStudio

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1090714/bq34z100-g1-bqstudio-with-bq34z100-g1-and-bq76952

部件号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他部件:BQ7.6952万,, EV2400BQSTUDIOBQ7.6942万

您好,

BQ34Z100-G1燃油表和BQ7.6952万保护器存在相同的问题。

BQ-Studio会自动检测燃油表,如果选择,它会进行完美通信。

另一方面,如果EV2400接口断开连接,并且在启动软件时手动选择了BQ7.6952万保护器-燃油表仍会自动检测,返回的数据为非灵敏,因为它仍与自动检测的燃油表通信!

屏幕截图已附加以显示此信息。 显示的数据似乎是燃油表的数据,解释为来自保护装置。

如果我们使用稳定版本的BQstudio (1.3 .101)或评估版本(1.3 .104),则没有区别。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Andre:

    这是一个相关的线程 。e2e.ti.com/.../bq7.6952万-sharing-the-i2c-bus-with-a-bq34z100-and-using-battery-management-studio

    请告诉我们该线程中的说明是否对您的案例有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shirish,

    这是我自己的思路是肯定的--问题仍然存在。

    此致,

    Andre Cilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Andre:

    似乎错过了步骤3,因为在发布的图片中已打开自动刷新。

    3.关闭自动刷新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是显示已禁用自动检测的启动屏幕

    这也是配置页,显示它已被禁用:

    此致,

    Andre Cilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外,无论是否启用自动刷新,我仍然从燃油表(而不是保护器)获得相同的错误数据,如下图所示:

    此致,

    Andre Cilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Andre:

    步骤顺序非常重要。 我们的一位工程师使用以下步骤进行了测试并进行了验证

    1.物理断开I2C连接(EV2400)

    2.启动bqStudio并手动选择BQ7.6942万

    3.关闭自动刷新

    4.连接I2C (EV2400)

    5.此时,仪表板数据将过时,但寄存器和数据闪存功能正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    打开自动刷新将导致问题,必须通过重复上述步骤解决这些问题。