This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2.5116万:自定义LM2.5116万MH/NOPB‑9V-22V至-5.50V @ 10A输出

Guru**** 2428290 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1089115/lm25116-customize-lm25116mh-nopb-9v-22v-to--5-50v-10a-don-t-export

部件号:LM2.5116万

我无法使用WEBENCH 导出 节奏或altiumdesigner。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Xianhua  

    我之前检查过Altium下载。 它是有效的。  

    -Eric Lee (应用工程)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 EricLee,

          在Webench,  中,我在导出中找不到AD或cadence.

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好Xianhua

    请使用Chrome试用,或检查您的互联网浏览器设置。   

    —Eric Lee  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用  "Google Chrome",导出未找到AD或Allgro等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用  "Google Chrome",导出未找到AD或Allgro等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您选择TI。 如果您有任何疑问,请随时联系我们。
    -Eric Lee (应用工程)