This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5121:8件多相用例设计

Guru**** 2563440 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5121, LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1090496/lm5121-8pcs-multi-phase-use-case-design

部件号:LM5121
在“线程: LM5122”中讨论的其他部件

我的客户正在使用LM5121x8件的8相升压转换器进行设计。
设计VIN:=最小24V 最大44V  VOUT= 48V, 3kW应用

是否有一种良好的方法来平衡8个转换器之间的电流?


例如,一个转换器作为主控制器使用FB终端,而从属控制器中的其他7个转换器则打开FB终端。
如何与其他从属设备共享主设备的COMP终端电压?
所谓的主从。 恒定电压控制由主控制器控制,是电感器电流控制的目标
八个转换器之间的电流平衡通过通信COMP端子电压实现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoshimura先生,您好!

    感谢您的查询,我相信根据LM5121的数据表,不可能在主从模式下运行设备,我建议使用LM5122,因为它的主要功能之一是可以使用带电流共享的交错多相模式。 以下是参考设计。 https://www.ti.com/tool/PMP9403 

    巴西,

    Haroon