This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.807万:UCC2.807万

Guru**** 2559190 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1090516/ucc28070-ucc28070

部件号:UCC2.807万

我已经询问了最大输出功率是多少。

我理解您的答案,这取决于外部电源组件和磁性。

我从数据表(第21页)复制以下陈述:

电压误差放大器(VAO)的输出夹紧在5 V,代表最大PFC输出
电源。 此值用于计算IMO引脚处的最大参考电流,并设置的限值
允许的最大输入功率(并因此限制最大输出功率)。

它看起来就像最大的VOO电压限制了输出功率。  

我询问了上述陈述的最大输出功率是多少。  

请予以澄清。

我想提出新的问题。

旧问题显示在上方,而不是新的空白工作表。

这可能是您的软件中的一个错误。

如果我在本表中提出新问题,您会觉得我会再次重复旧问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chandran:

    我相信我明白你是在跟进一个有关VAO卡箍所规定的最高功率的问题,但也许我没有清楚表明我是考虑到这一点。  如果您觉得在同一主题中询问后续跟进令人困惑,您可以始终提交全新的E2E主题,并在原始帖子中添加链接。

    无论如何,为了回答您在上面突出显示的文本中提出的问题,我将尝试澄清我的答案:

    VVAO将在 达到其钳位值5V时限制最大功率。 数据表不提供特定的最大功率,因为它不是绝对值,而是相对于您选择的电流感应电阻器,倍增电阻器,升压电感器和CT周转率(以及其他因素)。  您突出显示的这句话与计算IMO的方程式(13)有关。 在eq (17)中可以更清楚地看到这一点,它在示例400W设计中使用。  同样的方程式适用于2kW设计(VAO最大电压仍为5V),但是,导致VVAO = 5V的部件选择将有所不同。

    通过使用 设计工具计算器以及数据表的8.2 第1节进行粗略设计,您可以更好地了解这一点。  您将能够了解组件值如何围绕所需的功率级别和关键组件选择进行扩展。

    计算器: https://www.ti.com/lit/zip/sluc114

    如果您对此仍有疑问,请告诉我。 如果我回答了您的问题,请选择"这回答了我的问题"。 如果没有,请随时在此帖子中添加后续问题。  

    此致,

    射线