This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2801:与我们的硬件实施相比,仿真(LTSpice)中的PWM频率输出不正确的问题

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2801, UCC2800, UCC2802, UCC2804

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1090000/ucc2801-issues-with-incorrect-pwm-frequency-output-in-simulation-ltspice-compared-to-our-hardware-implementation

部件号:UCC2801
主题中讨论的其他部件: UCC2800UCC2802UCC2804

UCC2801

CT=220pF

RT=36.5k

我期望的输出频率 在75kHz和87kHz之间,但我得到的是91.88 kHz。 在时间范围内并通过FFT确认。

但是,在我们的硬件实施中,它确实在我们的产品系列内工作。  

这似乎是模型的保真问题;我使用的是LTSpice中提供的未加密SPICE模型。

我也尝试过SIMetrix中的电路,结果相同

此外,2801模型的数据表中似乎没有RC设计公式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Santos,

    我今天将研究一下这个问题并与你们再次讨论。

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Santos,

    UCC2800,UCC2801,UCC2802和UCC2804在电气表中一起指定。

    因此,它们都应遵循4方程式来获得振荡器频率(在引脚4处)。

     振荡器频率规格的注释2;

    使用220pF和36.5kohms时,振荡器频率(引脚4)应为186.8kHz, PWM输出频率(引脚6) 应为186.8kHz/2=93.3kHz。

    数据表仅指定一个条件: 46kHz (330pF,100kohms), 其中容差为+/- 13 %。  在其他频率下,我希望它的容差更高。

    我不知道你是如何计算220pF和36.5kohms的75-87kHz。

    此致,

    Eric