This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电源管理论坛

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1090411/power-management-forum

部件号:UCC25.6403万

想请问一下,UCC25.6403万适用于高功率电路设计上使用吗?功率2.5KW

另外有相关LLC电路采用CC MODE且多通道输出的相关设计吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于2.5kW,最好使用我们的相移全桥控制器。就像UCC2.8951万一样。LLC最适合小于1KW的应用。