This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:通信显示

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1089764/bq4050-communication-display

部件号:BQ4050
主题中讨论的其他部件: BQSTUDIO

大家好,这是一个困扰我的问题。 请在空闲时查看。

通信显示关于BQ4050,SMB (HI-0,0,N),然后我们固件安装相同的编程器,它显示没有通信。

但我固件另一个编程器,它显示正确,smb (没有任何内容)。

如果可以,我可以向您发送两个gg文件,请帮助您确认为什么可以支持SMB(HI-0,0,N)

期待您的回复

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Linzi:

    检查是否已在“Settings (设置)”下的SBS通信中设置XL位。 对于100Kz的正常通信,它应该为0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shirish,

    非常感谢您的回复,此答案对我非常有用。

    顺便提一下,我想问另一个问题,什么条件xl be 1可以显示OK,例如,不显示(HI-0,0,N)。 就像我想要400kHz的总线速度一样,我必须选择XL be 1,我可以做什么来确认通信正常。

    期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Linzi:

    您需要重置XL钻头的量规才能生效。 直到那时,bqStudio还无法确定使用的速度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我重置XL钻头的量规,然后重置如何不显示 SMB (Hi-0,0,N),以及如何通信 正常操作?

    期待您的回复!

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Linzi:

    每次更改XL位时,重置量规,然后重新启动bqStudio。 “Hi”表示bqStudio的400kHz通信。 400kHz检测取决于许多因素,包括线路上的硬件/电容。 我们建议您在100KHz模式下进行配置,并在最末端仅切换至400kHz