This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:SMBC和smbd问题

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1089740/bq4050-smbc-and-smbd-issue

部件号:BQ4050

大家好,

以下是客户提出的问题,可能需要您的帮助:

关于 SMBC和smbd, 典型电路的稳压器两端没有并行电容器,但客户希望通过高ESD要求。

他们在调节器的两端添加了电容器。 问题是 100pF电容正常,但100nF电容无法通信。 原因是什么?

您可以帮助检查此问题吗? 谢谢。

此致,

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cherry,

    每条线路上的最大电容(包括印刷电路板和线电容)不能超过400pF (符合规范)。 客户应使用低电容ESD保护器,而不是电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shirish您好,

    感谢你的帮助。 客户想知道在哪里可以检查规格。每条线路不能超过400pF,他们检查bq4050 DS/EVM/TR,但没有发现。

    你说'每条线',剂量是指BQ4050 32引脚?

    谢谢,此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每行仅指smbd和SMBC。 电容越高,可靠性就越低,因此即使在文档中指定了最大值,我也不建议根据最大值进行设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shirish,

    您能否帮助提供您在阐述最高价值400pF之前提到的文档?

    谢谢,此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cherry,

    本文档包含该信息 www.ti.com/.../scpa054.pdf