This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2.5118万:降压升压转换器不在RLC电路中供电||在纯R负载中供电

Guru**** 2766565 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1090463/lm25118-buck-boost-converter-is-not-sourcing-in-the-rlc-circuit-sourcing-the-current-in-the-pure-r-load

部件号:LM2.5118万

 在LM2.5118万MH中,提供了9V的输入,并生成了28V的输出。

我们已经做了一些实验,例如通过敲出将其他板(输入电压为3个数字,28V)与降压转换器并联连接

我们已经为3个数字的工作板(作为RLC负载)制定了功率预算,它不超过降压-升压转换器的最大负载电流。

但在连接第一块板时,降压升压可以提供电流。

然后我们尝试通过热插拔第二块板来增加负载。 此时,我们观察到降压-升压转换器无法为第二块板提供电流。

同时,我们尝试使用纯电阻负载,此时电流来自降压-升压转换器

我们怀疑这是由于电容效应造成的。由于电容效应,在热插拔第二块板时,浪涌电流会更多。

这是否是背后的真正原因? 还是其他? 降压-升压转换器内部将发生什么情况

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jayakrishnak,

    感谢您使用E2E论坛。

    您说的对,这与所连接的电容负载有关。  

    请记住,与电阻负载相比,电容负载的连接时间会像短路一样。

    因此,如果您可以更好地控制浪涌电流,这应该可以解决问题。

    同时检查第一个功率级的输出盖与以下输入盖的比率。 也许您可以减小输入上限。 同时确保第二个功率级的软启动时间足够长,可以将浪涌电流降低到可能的最低水平。

    此致,

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,Stefan :)