请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LM2.5118万 在LM2.5118万MH中,提供了9V的输入,并生成了28V的输出。
我们已经做了一些实验,例如通过敲出将其他板(输入电压为3个数字,28V)与降压转换器并联连接
我们已经为3个数字的工作板(作为RLC负载)制定了功率预算,它不超过降压-升压转换器的最大负载电流。
但在连接第一块板时,降压升压可以提供电流。
然后我们尝试通过热插拔第二块板来增加负载。 此时,我们观察到降压-升压转换器无法为第二块板提供电流。
同时,我们尝试使用纯电阻负载,此时电流来自降压-升压转换器
我们怀疑这是由于电容效应造成的。由于电容效应,在热插拔第二块板时,浪涌电流会更多。
这是否是背后的真正原因? 还是其他? 降压-升压转换器内部将发生什么情况