This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.286万:回流的最大温度是多少

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1090555/tps62860-what-is-the-maximum-temp-for-reflow

部件号:TPS6.286万

尊敬的团队:

我的客户想知道我们支持的最高回流焊接温度是多少。 请您帮忙回答吗?

此致,谢谢!

雪利酒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sherry:

    此器件被指定为1级MSL等级,符合JEDEC行业标准,最高峰值温度为260°C (+0°/-5°C)。

    配置文件的详细信息在标准IPC/JEDEC J-STD-020中定义。 请参阅5.6 “回流”一节表5-2标准无铅组件的分类配置文件。

    此致,

    费宾