请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS6.1322万 我正在为我的项目使用TPS61.3222万A,并且正在参考其数据表,特别是图24。 数据表中的器件比较表显示,芯片的典型电流为1.8 A。如果我的电池为3.7 V (额定),如何调整图24中的无源和有源元件的参数以获得1 A的输出? 如果需要更多信息以获得适当的帮助,请告诉我。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在为我的项目使用TPS61.3222万A,并且正在参考其数据表,特别是图24。 数据表中的器件比较表显示,芯片的典型电流为1.8 A。如果我的电池为3.7 V (额定),如何调整图24中的无源和有源元件的参数以获得1 A的输出? 如果需要更多信息以获得适当的帮助,请告诉我。
您好,Jasmine,
1.8A是指TPS61.3222万A的输入电流。 您可以参阅以下应用简介,了解如何计算指定升压转换器下的最大输出电流;
在您的情况下,您需要阐明您的输出电压,以便计算出您的最大输出电流。
文豪