This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5217万:无电池,系统输出错误vsys 2V,Vbat 2V (交流5V输入)

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1090063/tps65217-no-battery-sys-output-error-vsys-2v-vbat-2v-ac-5v-in

部件号:TPS6.5217万
主题中讨论的其他部件:AM3352

您好,TI团队

我使用TSP6.5217万为AM3352供电,  

系统只有5V交流电(无电池,无USB电源)

第一板和第二板工作正常,但同一电路的第三板不工作。

MPU:AM3352

PMIC:TPS6.5217万C

板异常

输入:交流5V

输出:  

SYS 1.8~2.2V (待机)

BAT 1.8 ~2.2V (待机)

PWR_EN:0V

复位:400mV

普通主板  

输入:交流5V

输出:  

SYS 5V (待机)

BAT 0~200mV (停留)

PWR_EN:1.8V

复位:2.1V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Iris,

    感谢您的联系! 显示电源路径信号(AC,VBAT,SYS)和PWR_EN的通电捕获将非常有助于更好地了解问题。 通过查看您的数据并查看原理图,这可能是与电源路径连接相关的问题。 对于没有电池的应用,如果VIO由PMIC的VLDO1提供,我们建议使用下图所示的连接,以防止出现电压过低问题。 请在BAT引脚上为GND添加一个电阻器(1K欧姆至10K欧姆),并检查是否有帮助。 请在添加电阻器之前和之后提供通电捕获。  

    谢谢!

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brenda,

    感谢您的回复。

    我解决了这个问题。

    提供5V电源的DCDC的SS引脚SMT错误。
    此问题是由低5V回转斜率引起的。

    此致,

    光圈