主题中讨论的其他部件:AM3352
您好,TI团队
我使用TSP6.5217万为AM3352供电,
系统只有5V交流电(无电池,无USB电源)
第一板和第二板工作正常,但同一电路的第三板不工作。
MPU:AM3352
PMIC:TPS6.5217万C
板异常
输入:交流5V
输出:
SYS 1.8~2.2V (待机)
BAT 1.8 ~2.2V (待机)
PWR_EN:0V
复位:400mV
普通主板
输入:交流5V
输出:
SYS 5V (待机)
BAT 0~200mV (停留)
PWR_EN:1.8V
复位:2.1V