This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:最大错误=0

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1090399/bq40z80-max-error-0

部件号:BQ40Z80

大家好,  

以下是客户提出的问题,可能需要您的帮助:

调试时,它显示 最大错误=0。 客户想知道"Max Error=0 (最大误差=0)"的含义是什么?

您可以帮助检查此问题吗? 谢谢。

此致,

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cherry,

    当设备完全记忆并准备好投入生产时,正常操作期间最大错误不应是0 %。 完全记忆时,最大误差应为1 %。

    此致,

    Wyatt Keller