This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.2912万:输入电压变小时的LDO模式

Guru**** 2814475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1090952/tps62912-ldo-mode-when-vin-becomes-smaller-vout

部件号:TPS6.2912万
主题: TPS6.2913万中讨论的其它部件

Power Experts,您好!

我的客户正在寻找TPS6.2912万。

如果输入电压变为<=输出电压,例如将输出电压设置为5V,输入电压变为5V或更小,会发生什么情况? 我在DS中没有找到LDO模式。

非常感谢

祝你一切顺利,

Olrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Olrik  

    TPS6.2912万和TPS6.2913万是具有集成启动盖的峰值电流模式架构。  当零件切换时,这些零件的最短关闭时间为60ns (最大),但当零件不再需要切换时,将进入100 % 占空比。  输入和输出之间的压降取决于负载电流,因为高侧RDSon。