This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:SREC编程

Guru**** 2560730 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1090679/bq28z610-srec-programming

部件号:BQ28Z610
主题中讨论的其他部件:BQSTUDIO

我们的主板制造商已通知我们,bq28z610DRZR的交货周期很长,并且可用性是间歇性的。 他们建议使用bq28z610DRZR-R1。 他们在发运前为我们编程SREC,并告知我们,他们收到的样本不会与他们拥有的SREC编程。 我让他们把一个样品送到我这里试。 我在使用电池管理工作室时遇到相同的问题。  

当我尝试对气压计进行编程时,我收到消息"Program Screc:ROM version is not supported by this tool (此工具不支持Program Screc:ROM版本)"。 请联系德州仪器(TI)获取最新信息。” 我下载并安装 了bq28z610FirmwareBundle- 0.20-windows-installer.exe文件,但仍然收到相同的消息。  

我是否应该假设由于内存差异,我们不能对两个部件使用相同的SREC?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好Jeffrey:

    如果固件版本不同,您可以将TI.com (SREC)上提供的固件编程为量表,然后它应自动检测设备。 R1固件版本是一个更新版本,具有更多的修复和功能。

    此致,

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么,您是否说我应该能够使用为非R1开发的SREC对-R1进行编程?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已尝试使用TI.com中的默认SREC进行编程,但BMS中出现相同错误。 还尝试 了bq28z610FirmwareBundle-SREC-windows-安装程序的默认0.20 ,结果相同。 我可以读取I2C,所以我知道部分是通信。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好Jeffrey:

    您是否可以在收到错误时发布完整的屏幕截图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是一个zip文件,其中包含尝试加载BMS默认src之前和之后的屏幕截图,以及I2C寄存器的屏幕截图和数据存储器的捕获。 e2e.ti.com/.../2845.Screenshots.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好Jeffrey:

    我注意到的第一件事是您拥有bqStudio 1.3 .................86

    较旧的bqStudio版本很可能不知道更新的硬件。 我建议您卸载旧版本并安装新版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 这让我能够对SREC进行编程。 这很有帮助。 应该自己想到这一点。 有时,最容易被忽视的是显而易见的事情。