This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS8.425万:TPS8.425万RKGR

Guru**** 2510575 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1085386/tps84250-tps84250rkgr

部件号:TPS8.425万

您好,

对于我们的内部项目,我们使用 TPS8.425万RKGR降压转换器。 VIN=28V,Vout =6V,Iout =1.21A,FSW=500kHz。 我附上了下面的示意图。 请查看示意图,如果有任何意见,请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreehari,您好!

    我附加了一个文件,其中显示了我所检查的零部件。 原理图看起来很好, 并遵循数据表中列出的指导原则。

    e2e.ti.com/.../schematic_2D00_review_5F00_Shreehari_5F00_G_5F00_P.pptx

    在  设计PCB布局时,请记住参考数据表11.15 部分中的"布局注意事项"。

    最佳,

    Christine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于不活动,我正在关闭此线程。 如果需要更多帮助,您可以重新打开。

    最佳,

    Christine