This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR1.403万-Q1:示意图查看

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1086629/lmr14030-q1-schematic-review

部件号:LMR1.403万-Q1

大家好,

您能否帮助查看LMR1.403万-Q1的示意图? 谢谢!

此致,

Cera

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cera,

    以下是我注意到的一些事情:

    • R28/R29反馈电阻器看起来良好
    • 如果 需要1820kHz切换频率,则RT是正确的值
    • L4输出电感需要增加,以防止出现较大的波纹电流-确保最大输入电压(包括瞬变电压)用于解决最小电感,而不仅仅是典型输入电压
    • C224/C225/C226输出电压盖看起来很好,假设为满负载步长,输出电压瞬变5 %
    • 确保使用额定25 % 高于输入电压且至少3.5A PD2似乎不是肖特基电压的肖特基二极管
    • C222/C223输入盖看起来正常。 根据数据表,高频率滤波盖(C216)应为0.1uF
    • C230 Cboot正常
    • C237/C238软启动盖在范围内

    最佳,

    Christine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于不活动,我正在关闭此线程。 如果需要更多帮助,您可以重新打开。

    最佳,

    Christine