This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL1963A-Q1:正在搜索TI解决方案

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TL1963A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1090987/tl1963a-q1-searching-ti-solution

部件号:TL1963A-Q1

大家好,

客户正在搜索TI解决方案,这是一个很好的新功能

我们是否有 可以支持以下规范的LDO?

SPE:  

1.Vin = 16V

2.Vo=8V

3.io_max=1A

当IO_max时,IC温度低于100度

>>> TL1963A-Q1似乎符合规格,还有其他更好的建议吗? Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kygo,

    8W是大量的功耗。 最好的选择可能是TL1963A-Q1,但我很有信心IC结点温度在消耗8W时不会保持在100C以下,即使它们使用大量GND铜线优化电路板布局。 它们是否受到解决方案规模的限制?  

    此致,

    尼克