This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq2.4072万:库存/EOL

Guru**** 2810285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1090919/bq24072-stock-eol

部件号:bq2.4072万
主题中讨论的其他部件:BQ2.4232万BQ2.518万

大家好,

过去12年来,我们一直在产品中使用BQ2.4072万RGTR。 但最近 我们面临的是缺货问题。因此,我们想知道这一库存问题是否会得到解决,或者在不久的将来是否有任何EOL计划?  
另外,建议我们使用与此相同的替换件。

谢谢!
Sowmiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sowmiya:

    此设备当前没有EOL计划。 所有产品线都受到供应问题的影响。 BQ2.4232万是引脚到引脚兼容部件,但其最大充电速率仅为500 mA。 自12月起发布了更新的I2C更新,BQ2.518万具有更小的外形尺寸以及低IQ模式船模式和关闭模式。 它在BQ2407X系列设备的所有方面都具有高度可配置性,并且可为高达1A的设备充电。

    此致,

    Anthony Pham