This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.573万EVM:关于Q7,Q9AB,Q10电路

Guru**** 1860360 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1090519/bq25730evm-about-q7-q9ab-q10-circuit

部件号:BQ2.573万EVM
主题中讨论的其他部件:BQ2.573万

您好,

我们正在尝试参考2573x EVM原理图进行设计。
EVM在输入电压线路中具有保护电路。
让我问你两个问题。

・您能解释以下电路吗?

“・你能告诉我设置此电路的目的吗?
如果可能,我们希望降低电路标度。
我想在了解安装此电路的背景后对其进行判断。


此致
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了! 明天回复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tiger,

    感谢您的回复。
    我期待你的答复。

    此致
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Q7称为反向阻塞FET,Q6是适配器ACFET。 当CHRG_OK为高电平时,Q6和Q7都将打开,从而将适配器输入连接到BQ2.573万降压升压充电器。  当CHRG_OK为低电平时,Q6和Q7都将关闭,从而断开适配器对BQ2.573万降压升压充电器的输入。

    如果您不需要反向阻塞功能,则可以移除此电路。