This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:如何使用BQ28z610-R1获取Wh

Guru**** 2552940 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610-R1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1090322/bq28z610-r1-how-to-get-wh-with-bq28z610-r1

部件号:BQ28Z610-R1
主题中讨论的其他部件: BQ2.855万BQSTUDIO

我们正在使用单节电池组中的BQ28z610-R1燃油表来替代过时的BQ2.855万。

标准命令 RemainingCapacity和FullChargeCapacity仅提供mAh的值,这不是真正的能量单位。 如何获得单位为Wh的容量?


bqStudio报告CWH中的一些值:

 Flt Rem E (筛选为Flt?)

 真有效值

它们之间有什么区别?  

从技术参考 手册中,可以从ITStatus2读取"True Rem E"。 但是 ,我在手册中找不到"Flt Rem E"的任何定义。 如何获取?
 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim,

    您不能将FCC和RemCap的标准命令更改为以CWH为单位进行报告,您必须使用其他寄存器提取Flt RemCap和Flt FCC (已过滤)或以CWH为单位的未过滤值(TRUE)。 根据模式,我们使用平均电压或上次测量的电压。

    电量表报告满电量(FCC)和剩余电量(RemCap),如果启用了平滑,则将使用已过滤FCC和已过滤RemCap进行电量表报告的SOC计算。 如果平滑已禁用,则未过滤FCC和RemCap将用于SOC计算。

    此致,

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wyatt:

    感谢您的回复。

    手动仅提及使用ITStatus1 (0x73) 获得未过滤的RemCap和FCC,我们的软件使用ITStatus1寄存器成功读取它们。   

    我们应该使用什么注册表(地址)来获得筛选的RemCap和FCC?  

    或者,如果我们知道应该使用什么电压将RemCap和FCC转换为Wh,则可以使用mAh。 电压是多少?如何获得? 蓄电池电压似乎不是进行转换的正确值。

    谢谢!

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim,

    很难估计Wh范围,因为电压随负载而变化。 这就是为什么我们建议使用恒定电流设置和充电值进行计算,除非您具有恒定的功率负载。

    如果压力表没有在TRM中定义的项目,您将无法访问该信息。 某些仪表报告的信息比其他仪表多。

    此致,

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wyatt:

    我们 的仪器具有恒定的功率负载。 我们确实需要了解剩余Wh,以确保可以执行测试作业而不会意外关机。  

    BqStudio确实显示了Flt Rem E和Flt Full Chg E。  

    BqStatuio如何读取这些参数?  

    您是否可以共享 BqStudio用于读取这些参数的地址?

    如我所述,手册中的"Flt Rem E"一词是不可搜索的。 这是否可能是因为它没有记录?

    谢谢!

    詹金

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim,

    进一步检查此项后,仪表将报告与BQStudio中能量值过滤值相同的True值。 仪表不支持滤波能量值,它仅计算真值。

    此致,

    Wyatt Keller