This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54.332万EVM:EMC CE等级

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1090702/tps543320evm-emc-ce-rating

部件号:TPS54.332万EVM
主题中讨论的其他部件: TPS54.332万LMZ2.1701万

你(们)好

我想知道 ,TPS5.4332万EVM上进行了哪些EMC测试,它是否符合 CISPR22 B类标准。另外,您还可以向我发送辐射和导电发射的测试结果。

您还建议为该零件设计EMI滤波器。 因为EMI滤波器有时会导致输出不稳定。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Amir,

    我们没有TPS54.332万EVM的EMI测试数据。 EMI测试通常在系统级别进行,这是关于整个应用程序的测试。 关于EMI滤波器设计,请参阅以下应用说明。

    https://www.ti.com/lit/an/snva489c/snva489c.pdf?ts=1649095225720&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fen-us%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FlangPref%253Den-US%2526searchTerm%253Dsnva489c%2526nr%253D73</s>2526 2526

    希望这能有所帮助,

    谢谢!

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nancy,您好!

    然后,该主板是如何获得CE标志的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Amir,

    EVM上的CE徽标表示该主板已由制造商进行评估,并被视为符合欧盟的安全,健康和环境保护要求。 在欧盟销售之前,需要CE标志。 这不是EMI测试。

    希望这能有所帮助,

    谢谢!

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nancy,您好!

    根据我的知识, 在欧盟销售的大多数电气和电子设备必须具有CE标志。 因此,他们需要遵守EMC指令“电磁兼容性,2014/30/EU”  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Amir,

    请参阅以下Wikipedia中的CE标记。 如果TI EVM有EMI测试报告,测试数据将显示在数据表或EVM用户指南中。

    谢谢!

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    让我以不同的方式问您,此芯片是否可以通过任何EMI,谁可以回答此问题。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Amir,

    降压转换器的EMI性能与印刷电路板布局密切相关。 只要客户按照数据表中的布局示例操作,TPS54.332万就可以通过EMI,从而最大限度地减少EMI的产生。  并在系统中添加正确的EMI输入滤波器。 我们的模块(如LMZ2.1701万)在数据表中包含EMI测试数据。 通常,由于电感器和SW不再暴露(EMI的主要来源),因此EMI性能对模块来说更好。

    希望这能有所帮助,

    谢谢!

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nancy,您好!

    感谢您的详细回答。