This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ7.6942万:CUDEP保护,FET故障,保险丝和永久故障

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1090645/bq76942-cudep-protection-fet-fail-fuse-and-permanent-fail

部件号:BQ7.6942万
主题中讨论的其他部件:BQ7.6952万

尊敬的TI支持人员:

我的问题与此主题非常相似:

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/105.0662万/bq76942-fuse-blow-condition?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=BQ76942#</s>7.6942万 7.6942万

我想在 CFETF或DFETF发生故障时熔断保险丝。 我还想在使用CUDEP保护功能从关机状态唤醒时电池电压低于2V时实施充电保护。

以下设置不足以熔断FET故障上的保险丝(DFETF,CFETF,PF_FET,FETF_FUSE),还应设置PF_FUSE。

由于这一点,每个启用的PF都将驱动保险丝。

因此,在生产线上,当BAT和BAT+连接/焊接/焊接时(应在连接其他电池VC1-VC9之前),CUDEP激活并驱动保险丝。

我如何防止这种情况发生?

提前感谢!

阿蒂拉

e2e.ti.com/.../cudep_5F00_2.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Attila,

    默认情况下,BQ7.6952万上未启用“永久失败”。 您是否计划在生产中对OTP进行编程,以默认启用永久故障? 以下是有关OTP功能的常见问题解答: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/108.2914万/faq-bq76952-common-questions-for-otp-programming-with-the-bq769x2-device-family</s>7.6952万

    如果您没有在生产中对OTP进行编程,微控制器可以在所有单元都已连接后,在系统启动时配置所有这些寄存器。 如果您计划在生产中对OTP进行编程,那么也许您可以在OTP中设置PF_EN =0,然后在通电时从微控制器发送PF_ENable()命令。 这样,永久故障不会在连接电池时导致问题。

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt,您好!

    是的,我确实希望在  OTP中默认启用永久故障。 我们在  电池组外有微控制器,因此通过 微控制器启用PF 可以成为解决方案。 但这样,电池组在独立模式下不安全(无辅助保护)。

    是否有其他解决方法?

    巴西,

    阿蒂拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Attila,

    何时唤醒设备? 它应该处于关闭模式,直到您使用TS2引脚或LD引脚唤醒设备,因此您应该能够连接电池,而不会有我认为的PF风险。

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt,您好!

    设备配置为在27.5V堆栈电压下关闭并通过LD (充电器检测)唤醒。

    此问题也是在开机时激活CUDEP,而不仅仅是从关机状态唤醒。

    此致,

    阿蒂拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Attila,  

     连接BAT+以关闭设备时,是否可以将CUDEP延迟设置得更长一点,并将RST_HOLD引脚保持在高位? 或者,是否可以修改连接顺序以连接电池和BAT+ Last?

    此致,

    马特