This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100:BQ34Z100至MSP430

Guru**** 2561930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1090792/bq34z100-bq34z100-to-msp430

部件号:BQ34Z100
主题中讨论的其他部件: MSP430WARE

你(们)好  

我通过从MSP430向BQ34Z100发送命令来实现此i2c。

这是一个Get voltage命令,我在图1中附加了语法。

我可以在 图2中看到"0xAA 0x08"为salve地址和电压。

我可以在图3中看到"0xAB"作为SR

在图3第三个和第四个字节中,返回的数据是“0x38 0x02”,我也可以从程序中读取数据。

我从我的程序发送了一个nack,从我的程序看起来不错。

HWREG16 (baseAddress + OFS_UCBxCTLW0)|| UCTXNACK;

但是,当我发送停止命令时,它在我的程序中失败。  

HWREG16 (baseAddress + OFS_UCBxCTLW0)|| UCTXSTP;

HWREG16 (baseAddress + OFS_UCBxCTLW0)& UCTXSTT始终设置

我也看不到它在范围内

我在这里错过了什么?

提前感谢