This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.3315万:最大瞬态电压

Guru**** 2811405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1090822/tps53315-maximum-transient-voltage

部件号:TPS5.3315万

您好,

TPS5.3315万可以承受的最大瞬态电压是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定电压表显示 VIN针脚为17V,VDD针脚的额定电压为28V。

    该器件具有OVP故障,在最低115 % (典型120 %)调节电压时触发