This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.7531万-G1:充电安全计时器

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1090716/bq27531-g1-charging-safety-timer

部件号:BQ2.7531万-G1
主题中讨论的其他部件: BQ2.4192万

您好,

我们正在将BQ2.7531万-G1与bq2.4192万充电器一起使用,我们希望测试充电安全计时器。 在我们的情况下,仪表控制充电器(GG_CHRGRCTL_ENABLE)。 此外,我们还设置了EN_TIMER=1, CHG_TIMER [0] CHG_TIMER [0]=00= 5小时(REG05)和 TMR2X_EN =0 (REG07)。

我们使用了具有恒定容量的蓄电池(例如10 % SOC) 6小时,但充电6小时后,  故障寄存器REG09[5:4]=CHRG_FAULT[1] CHRG_FAULT[0] 未设置为高电平。

如何测试充电安全计时器是否正常工作?

此致,

Janhavi Rane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是关于量表,而是关于充电器,因此主要部分应该是bq2.4192万。 仪表仅转发来自充电器的信息,因此,如果充电器即使在时间已过之后也未设置定时器故障,则充电器设置或测试本身不正确。 请重新提交此问题,将充电器作为主要部分,主题标题和TI的正确团队将回答此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dominik Hartl,

    感谢您的回复。

    此致,

    Janhavi Rane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Janhavi:

    您能否在测试前后共享充电器寄存器内容。 您是否还可以共享原理图。

    谢谢!

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我找到了您的另一个帖子,我们可以在此处继续讨论: e2e.ti.com/.../bq2.4192万-charging-safety-timer

    谢谢!
    尼克